{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV212: undervoltage/недонапряжение
Рабочий диапазон напряжения ATV212..N4 -  380...480 V (- 15...10 %) : 323….528V.

Ошибка UPI/НЕДОНАПРЯЖЕНИЕ активируется при падении напряжения менее 60% от номинала 400V для N4 ПЧ при выборе параметра F627=1.

При настройке F627=1 ПЧ ATV212..N4 при провале напряжения менее уровня 240 В (340Vdc) будет аварийно отключаться с кодом ошибки UPI.

При F627=1 авторестарт ПЧ происходить не будет, если на вход F назначена функция ВПЕРЕД (F111=2) и на входе F присутствует логическая 1 (в режиме логики SOURCE: напряжение более 11 В относительно клеммы СС - например, замкнута цепь P24-F).

Надо сбросить ошибку - например, назначив на вход RES функцию сброса: F113=10 и замкнув кратковременно цепь RES-P24. После этого при наличии команды СТАРТ ПЧ произведет авторестарт.

Если же F627=0 или F627=2, то ПЧ при уменьшении напряжения сети менее 60% от номинального значения (F627=0) либо 50% от номинального значения (F627=2) не отключается с аварийным кодом UPI. Активируется только предупреждение (alarm). При полном пропадании напряжения ПЧ отключается. При восстановлении напряжения будет произведен авторестарт (при наличии команды СТАРТ).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: