Чем мы можем помочь сегодня?

Контакторы с универсальными катушками Tesys

Вопрос: "Подскажите пожалуйста, есть ли у вас в ассортименте контакторы с универсальными катушками, так как это делают производители ABB и Siemens?"

Ответ: Линейка контакторов называется Tesys Deca на токи нагрузок до 150А категории AC-3 и до 200А категории AC-1 (Контакторы с универсальными катушками до 80А AC-1 и AC-3)
О преимуществах данных контакторов и диапазонам напряжения катушек управления подробнее по ссылке в каталоге (начиная со стр B8/17): Каталог
Коды напряжения (Control voltage codes) универсальных катушек описаны на стр. B8/19-B8/21

Также есть контакторы с универсальными катушками серии Tesys Giga на токи 115A и выше, каталог предоставлен по ссылке: TeSys Giga
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на наш общий электронный адрес ЦПК: ccc.kz@se.com
В теме письма просьба указывать - "Технический вопрос"