{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Настройки безопасности соединений M580.
В программе Unity Pro ( и в EcoStruxure Control Expert ) для M580 пользователь имеет возможность включать / отключать службы Ethernet на вкладке «Безопасность».
Пользователь может включить / отключить FTP, TFTP, HTTP, EIP, SNMP и DHCP / BOOTP для всех IP-адресов.
- или же -
Пользователь может включить / отключить FTP, TFTP, HTTP, порт 502, EIP и SNMP для каждого авторизованного IP-адреса.
Авторизованные IP-адреса используют область контроля доступа (Access Control), чтобы ограничить доступ устройства к ЦП в качестве сервера.
После включения управления доступом в диалоговом окне «Безопасность» можно добавить IP-адреса устройств, с которыми вы хотите обмениваться данными с ЦП, в список авторизованных адресов:
По умолчанию в этот список уже включён IP-адрес встроенного в ЦП Ethernet сканера ввода-вывода с указанием подсети, позволяющее любому устройству в подсети обмениваться данными с этим ЦП через EtherNet / IP или Modbus TCP.
Добавьте IP-адрес любого клиентского устройства, которое может отправить запрос в службу Ethernet сканера ввода-вывода ЦП, которая в этом случае действует как сервер Modbus TCP или EtherNet / IP.
Добавьте IP-адрес своего ПК для обслуживания, чтобы обмениваться данными с ePAC (PLC) через службу Ethernet сканера ввода-вывода процессора через Unity Pro, чтобы настраивать и диагностировать ваше приложение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подсетью в столбце IP-адрес может быть как сама подсеть, так и любой IP-адрес внутри подсети. Если вы выберете «Да» для подсети, у которой нет маски подсети, то во всплывающем окне будет указано, что действие не может быть подтверждено из-за обнаруженной ошибки.
Вы можете ввести максимум 127 авторизованных IP-адресов или подсетей.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: