Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV212: причины возникновения ошибок ERR5/ERR8

Причиной возникновения ошибки ERR5/ERR8 является сбой коммуникации (ERR5:порт RJ-45, ERR8: клеммник).
Это может произойти из-за:
- нарушения контакта или повреждения кабеля;
- ошибки в программе мастера (ПЛК), вследствие чего мастер отправляет запросы на ПЧ реже, чем 1 раз в time-out (параметр F803).


Настройка тайм-аута Modbus


Неисправность связи (Err5 и Err8) активируется, если Altivar 212 не получает допустимых запросов Modbus по своему адресу в течение заданного периода времени (тайм-аута), заданного параметром [Время ожидания связи] (F803). Таймер запускается при первом установлении связи (допустимый кадр, совпадение адреса преобразователя). Любая функция запроса Modbus учитывается для повторной активации таймера (чтение, запись и идентификация).
Доступ к параметру


Этот параметр доступен в подменю [МЕНЮ СВЯЗИ] COM режима программирования [МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ].




Также одной из частых причин является некорректная реализация шины Modbus.
Читайте статьи в разделе FAQ (поиск по словам "Modbus тройник", "Modbus терминатор").