Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV630..N4F/ATV650..N4F - шкафное исполнение: структурная схема

Преобразователи частоты шкафного исполнения ATV630C11N4F..ATV630C31N4F (IP21)/ATV650C11N4F..ATV650C31N4F (IP54) являются комплектным электроприводом и рассчитаны на подключение двигателей в диапазоне 110..315 кВт.
Технические данные приведены в Каталоге:

https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DIA2ED2140502RU&p_enDocType=Catalog&p_File_Name=Catalog+Altivar+Process+ATV600+variable+speed+drives_RU.pdf

ATV600 Floor Standing




Комплектация ПЧ включает:

  • Силовую часть и блок управления;
  • Предохранители для защиты полупроводниковых элементов;
  • Сетевые дроссели;
  • Фильтры dU/dt;
  • Отдельные шины для подключения кабелей питающей сети и кабелей двигателя.

Преобразователи частоты со степенью защиты IP 54 дополнительно содержат:

  • Разъединитель с рукояткой, вынесенной на дверь шкафа;
  • Систему разделения потоков воздуха охлаждения силовой части и цепей управления, для работы в условиях очень сильного загрязнения и оптимизации теплового режима.

Структурная схема ПЧ:

ATV600 FS diagram



F1 External pre-fuse or circuit breaker - Внешние предохранители или автомат (не входит в комплект ПЧ)
MS Built-in main switch (only available on IP54 drives) - Рубильник (только для IP54)
T01 Control transformer 400 / 230 V AC - внутренний трансформатор для питания контрольной части
MF aR fuses быстродействующие предохранители
RFI Built-in RFI filter фильтр ЭМС
LC Line reactor choke сетевой дроссель
REC Rectifier module Выпрямитель
INV Inverter module Инвертор
FC dv/dt filter выходной фильтр для ограничения перенапряжений на двигателе
CTRL Control panel Выносной терминал
M11 Fan in enclosure door Вентилятор в двери шкафа