Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
С помощью какого аксессуара можно увеличить IP вентилятора NSYCVF***?

Вопрос:
Аксессуар для увеличения IP вентилятора NSYCVF******

Окружение:
линейка Climasys CV, климатические решения Climasys, вентиляторы NSYCVF


Решение:
С помощью крышки NSYCAP*** можно достичь максимальной степени IP55, например для вентилятора NSYCVF85M230PF устанавливается крышка на боковую стенку NSYCAP125LZF
Другие варианты крышек и их исполнение можно рассмотреть в каталоге "Универсальные шкафы" стр 575

Ссылка: Каталог