Issue: How to add product using quick reference in Ecostruxure Power Build - Rapsody.
Product Line: Ecostruxure Power Build – Rapsody
Resolution:
Step1: On Product Choice tab, click on Quick Reference and provide the complete reference of the product and click add (as shown in below screenshot)

Step2: The product will be added in Bill of material for the reference entered in quick reference box.

Product Line: Ecostruxure Power Build – Rapsody
Resolution:
Step1: On Product Choice tab, click on Quick Reference and provide the complete reference of the product and click add (as shown in below screenshot)
Step2: The product will be added in Bill of material for the reference entered in quick reference box.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.