{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV320: настройка синхронного двигателя
Процедура настройки синхронного двигателя приведена в Руководстве по программированию ATV320.
См.
ATV320_Programming_Manual_EN_NVE41295_03
стр.112
Ниже приведен перевод:

1- Enter the motor nameplate.
Ввести данные двигателя с шильдика
2 - Perform the tune.
провести автотюнинг
• Do an [Auto tuning] (tUn)
• Check the state of the synchronous motor saliency (See page 113.)
проверить степень зубчатости ротора
If [Saliency mot. state] (SMOt) displays [Med salient] (MLS) or [High salient] (HLS)
в зависимости от степени зубчатости SMOT:
если [Saliency mot. state] (SMOt) = [Med salient] (MLS) или [High salient] (HLS)
средняя или высокая зубчатость
улучшить результат автотюнинга и настроить PHS
- follow the procedure below "3 - Improve the tune result"
and
- follow the the procedure below "4 - Adjust PHS"

или

Or if [Saliency mot. state] (SMOt) displays [Low salient] (LLS)
если [Saliency mot. state] (SMOt) =[Low salient] (LLS) низкая зубчатость
- follow the the procedure below "4 - Adjust PHS"
настроить PHS

3 - Improve the tune results.
улучшить результаты автотюнинга
• Set [PSI align curr. max] (MCr) conforming to the maximum motor current. The maximum value of [PSI
align curr. max] (MCr) ) is limited by [Current Limitation] (CLI). Without information set [PSI align curr.
max] (MCr) to [Auto] (AUtO) (see page 116)
Установите [PSI align curr. max] (MCr) на значение максимального тока двигателя. Ограничение MCR - на уровне токоограничения ПЧ [Current Limitation] (CLI). Если информации о максимальном токе нет - [PSI align curr. max] (MCr) = [Auto] (AUtO)

• Do a second (tUn) after the (MCr) modification.
Сделайте автонастройку после изменения MCR.

4 - Adjust PHS.
Настройте PHS

Adjust [Syn. EMF constant] (PHS) to have optimal behavior (See page 116.)
Корректируйте [Syn. EMF constant] (PHS) для оптимального поведения.

• Start the motor at minimal stable frequency available on the machine (without load).
Запустите двигатель на минимально возможной стабильной частоте.
• Check and note the [% error EMF sync] (rdAE) value. (See page 117)
Проверьте и запишите значение [% error EMF sync] (rdAE)

- If the [% error EMF sync] (rdAE) value is lower than 0%, then [Syn. EMF constant] (PHS) may be
increased.
Если [% error EMF sync] (rdAE) менее 0%, то можно увеличить [Syn. EMF constant] (PHS)

- If the [% error EMF sync] (rdAE) value is upper than 0%, then [Syn. EMF constant] (PHS) may
be reduced.
Если [% error EMF sync] (rdAE) более 0%, то можно уменьшить [Syn. EMF constant] (PHS)

Значение [% error EMF sync] (rdAE) должно быть как можно ближе к 0%.

• Stop the motor for modify PHS in accordance with the value of the rdAE (previously noted).
Остановите двигатель и измените PHS на значение rdAE, ранее записанное.

Advices:
Совет:
The drive must be chosen to have enough current according to the need of behavior, but not too much, to have
enough accuracy in the current measurement, especially with the high frequency signal injection (see
[HF inj. activation] (HFI) page 116).
ПЧ должен быть выбран так, чтобы его перегрузочная способность соответствовала требованиям механизма (применения), но не слишком мощным - иначе точность измерения тока будет невысока (см. [HF inj. activation] (HFI) стр. 116)

Performances may be higher on high saliency motors by activating high frequency injection function (see
[HF inj. activation] (HFI) page 116).
Поведение высокозубчатых моторов может быть улучшена при помощи активации high frequency injection function (see
[HF inj. activation] (HFI) стр. 116).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: