Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Is the VW3A1111 rating for IP66 outdoor?

Issue:
Can the VW3A1111 be used for IP66 rating outdoor?

Product Line:
Altivar Machines, VW3A1111

Environment:
VW3A1111

Cause:
N/A

Resolution:
The VW3A1111 is rated for IP65, and not for IP66 outdoor.