{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV600: авария [Precharge Capacitor] CrF - причины
Причинами аварийного отключения с кодом [Precharge Capacitor] CrF являются:
  • нестабильное силовое напряжение;
  • выход из строя конденсаторов звена постоянного тока.
После подачи силового напряжения на ПЧ происходит зарядка конденсаторов звена постоянного тока. Если напряжение на звене не стабилизируется в течение 5 с после включения (в течение 400ms +/- 5V при 400-480V или +/- 8V при 690V), то возникает ошибка CrF.
Детектирование ошибки CrF активируется при уровне напряжения на звене постоянного тока выше USFH (430 V DC/ 304 V AC).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: