Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Do the leveling feet need to be used when installing a NetShelter SX cabinet per OSHPD or IBC High Seismic Area?
Issue:
Need to confirm proper installation per OSHPD and IBC High Seismic Area.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
The NetShelter SX OSHPD and IBC Structural Calculations documents do not mention if the leveling feet must be down.

Resolution:

The calculations are all based on the anchorage points in the floor and the cabinet, but as in any installation it's always the best practice (recommended) to have the leveling feet down.
Please see the attachment for a good graphic representation of this question.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
Does IBC High Seismic Area or OSHPD Require the use of Leveling Feet.pptx [149.73 KB]
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка:

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки