Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV310: максимальная длина кабеля и использование дросселя двигателя
При длине неэкранированного кабеля более 50 м (экранированного/бронированного - более 25 м) рекомендуется использовать моторные дроссели.
Максимальная длина кабеля при использовании моторных дросселей:
200 м неэкранированного кабеля/100 м экранированного/бронированного кабеля.
При установке дросселя и превышении длины кабеля более указанных значений дроссель может перегреваться. Может - потому что кабели разных производителей имеют различную паразитную емкость. В любом случае мы не рекомендуем превышать указанное значение максимальной длины кабеля.

Для дополнительной информации:
Если при длине неэкранированного кабеля более 50 м (экранированного/бронированного - более 25 м) не устанавливать дроссель, то возможны следующие эффекты:
- ПЧ будет работать в режиме токоограничения, что может привести к аварийному отключению ПЧ по токовой перегрузке;
- на двигателе будет возникать перенапряжение, что приведет к его выходу из строя в течение 3-6-9-12 месяцев (зависит от длины кабеля, типа кабеля, прочности изоляции двигателя).