Ошибка [Перегрев ПЧ] OHF активируется при достижении тепловым состоянием ПЧ THD значения 118%. Температура на силовом радиаторе ПЧ при THD=118% равна 100 градусам С.
При остывании ПЧ, когда тепловое состояние становится менее 90%, эта ошибка может быть сброшена.
Увидеть тепловое состояние THD можно в меню [Display] [Drive parameters] [Drive Therm State]
| Ошибка | Описание |
|---|---|
| Device Overheating (OHF) | Перегрев устройства |
Возможные причины:
| Причина | Описание |
|---|---|
| Температура устройства слишком высокая | Устройство перегрелось |
| Слишком высокая температура окружающей среды | Внешняя температура превышает допустимую |
| Снижение воздушного потока из-за блокировки на входе или выходе | Воздух не может свободно циркулировать |
| Один из вентиляторов работает неправильно | Вентилятор неисправен или не работает |
Рекомендации по устранению:
| Действие | Описание |
|---|---|
| Проверьте вентиляцию устройства и температуру окружающей среды | Убедитесь, что устройство хорошо проветривается и температура в норме |
| Очистите радиатор | Удалите пыль и загрязнения с радиатора |
| Очистите входной фильтр | Убедитесь, что фильтр не забит |
| Проверьте воздушный поток | Убедитесь, что воздух свободно проходит через устройство |
| Проверьте вентиляторы | Убедитесь, что все вентиляторы работают корректно |
| Проверьте нагрузку на двигатель в соответствии с условиями окружающей среды | Убедитесь, что нагрузка не превышает допустимую при текущих условиях |
| Проверьте работу внешнего источника питания 48 В (если применимо) | Убедитесь, что внешний источник питания функционирует |
| Подождите, пока устройство остынет перед перезапуском | Не включайте устройство, пока оно не остынет |
Сброс ошибки:
| Метод | Описание |
|---|---|
| Auto Fault Reset (ATR) | Автоматический сброс ошибки после устранения причины |
| Fault Reset Assign (RSF) | Ручной сброс ошибки через параметр RSF после устранения причины |
Ссылка на руководство по программированию ( см. 658 стр) : https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=EAV64318&p_enDocType=User+guide