{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATV900: карта энкодера для интерфейса "открытый коллектор"

ПЧ ATV71 для связи с энкодером с интерфейсом "открытый коллектор" должен был быть оснащен картами VW3A3403/VW3A3404 (12 V/15V DC питание).

ATV900 должен быть оснащен картой VW3A3424 для связи с энкодером с выходным интерфейсом "открытый коллектор" (12 V/15 V/24 V DC питание).

Руководство по установке:
ATV_IS_HTL_Encoder_QGH17640_00

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: