Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV320 При замыкании контактов +24 В и DI1 старта двигателя не происходит. Коммутация силовых линий правильная.
ВОПРОС:
ATV320 При замыкании контактов +24 В и DI1 старта двигателя не происходит. Коммутация силовых линий правильная.

Среда/Окружение/Версии: -
ATV320

РЕШЕНИЕ:
Для запуска преобразователя в работу необходимо подать две команды.
Первая - команда управления (Вы её подали с +24 на DI1)
Вторая - команда задания, т.е. это заданная частота вращения двигателя.
Есть несколько способов задания частоты.
Какой способ необходим в Вашем случае? Вы хотите изменять частоту вращения с помощью
новигатора? С помощью внешнего переменного сопротивления? А может будет фиксированная частота вращения?
Что-бы проверить преобразователь частоты войдите в CONF - FULL - SET и установите параметр LSP
на необходимое значение частоты. После подачи команды управления двигатель должен начать вращение.