Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATS22: мигает светодиод TRIP, механизм работает, на экране OLF

Это предупреждение (alarm) о перегреве двигателя: тепловое состояние превысило 110%, но ниже 125%. При 125% стартер отключится с ошибкой OLF.

Способы устранения:
1. Чтобы сбросить ошибку, перейдите в меню Pro, найдите ITH, установите значение OFF, выключите и снова включите питание, а затем установите значение ON.
Это сбросит ошибку OLF. В противном случае вам придётся ждать, пока истечёт время ожидания, и она сбросится автоматически.

2. Проверьте двигатель на наличие блокировки, чередования фаз и т. д.

3. Проверьте настройки ACC и tHP в меню SET. Если ACC = 10 секунд или более, попробуйте настроить tHP на класс 20 или 30.