Вопрос (Проблема):
Что означают разные режимы мигания красного светодиода с надписью ERR на ПЛК M241?
Серия/Окружение/Версии:
EcoStruxure Machine Expert, SoMachine v4.1+,
Modicon M241 PLC (TM241C24R, TM241C24T, TM241C24U, TM241C40R, TM241C40T, TM241C40U, TM241CE24R, TM241CE24T, TM241CE24U, TM241CE40R, TM241CE40T, TM241CE40U, TM241CEC24R, TM241CEC24T, TM241CEC24U)
Решение:
Красный светодиод с надписью ERR горит / мигает на ПЛК Modicon серии M241, запрограммированных в EcoStruxure Machine Expert или SoMachine.
Существует три типа мигания светодиода ERR:
Обычная вспышка -
Светодиод включается на 500 мс, а затем регулярно выключается на 500 мс.
Это означает состояние контроллера INVALID_OS. Во флэш-памяти отсутствует допустимый файл прошивки. Контроллер не выполняет приложение. Обратитесь к разделу «Обновление прошивки» HTML-справки SoMachine, чтобы восстановить правильное состояние.
Одиночная вспышка -
Светодиод включается на 1000 мс, затем выключается на короткие 200 мс и повторяет эту схему.
Это означает состояние контроллера ПУСТОЙ, в этом состоянии в ПЛК не было загружено ни одной программы (обычно после выполнения процедуры обновления прошивки или при выполнении сброса источника)
Быстрая вспышка -
Светодиод мигает быстро и чередуется в течение 500 мс в обычном темпе.
Это означает ПУСТОЙ после того, как системная ошибка обнаружила состояние контроллера.
Это состояние такое же, как и в обычном состоянии EMPTY. Но приложение присутствует (как проект BOOT) и намеренно не загружается в рабочую память. Следующая перезагрузка (выключение питания) или загрузка нового приложения восстановит правильное состояние.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к Logic Controllers -> M241 Logic Controller -> Programming Guide -> Controller States and Behaviors -> Controller States Description
Дополнительные советы по устранению неполадок:
Войдите в ПЛК
Добавьте список наблюдения из выпадающего меню «Вид» -> «Наблюдение» (View->Watch)
Добавьте системную переменную PLC_R в список наблюдения (Watch List)
Полное имя переменной: «<имя ПЛК>.Application.PLC_R»
Обычно значение по умолчанию: «MyController.Application.PLC_R»
Разверните список, чтобы увидеть элементы структуры PLC_R, нажав кнопку [+] слева от строки.
Наблюдайте за значениями переменных i_lwSystemFault_1 и i_lwSystemFault
Обратитесь к страницам 18-20 руководства по операционной системе ПЛК M241 для изучения списка внутренних переменных ПЛК и их возможных значений:
https://www.se.com/kz/ru/download/document/EIO0000003059/