ВОПРОС:
ATV71 Cовместим ли закон управления U/F с прикладной функцией управления тормозом?
Среда/Окружение/Версии:
ATV71
РЕШЕНИЕ:
Если установлен закон управления двигателем U/F, то назначить реле на функцию управления тормозом невозможно. Но Вы можете в меню ВХОДЫ - ВЫХОДЫ назначить реле R2 на РАБОТА ПЧ (RUN).
ATV71 Cовместим ли закон управления U/F с прикладной функцией управления тормозом?
Среда/Окружение/Версии:
ATV71
РЕШЕНИЕ:
Если установлен закон управления двигателем U/F, то назначить реле на функцию управления тормозом невозможно. Но Вы можете в меню ВХОДЫ - ВЫХОДЫ назначить реле R2 на РАБОТА ПЧ (RUN).
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.