Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
How do we control the Y-axis range in the Historical Trend Graph in Vijeo Designer
Issue:
Looking for a way to have a variable Y-axis range in the Historical Trend Graph

Product Line:
Vijeo Designer

Resolution:
In order to dynamically control the Y-axis value range for a Historical Trend Graph in Vijeo Designer, we need to do the following:

1) Create some new variables: ValueRangeMin and ValueRangeMax
2) On your panel where the Historical Trend is drawn, add two Numeric Displays, one for each variable.
3) In the Property Inspector of the Historical Trend Graph, find the properties "ValueMin" and "ValueMax".
4) Change the properties to use "Variable" instead of "Constant"
5) Assign the respective variables to the properties.

Please see screen shot below:

Schneider Electric Казахстан

Нужна помощь?

  • Инструмент для подбора продукции

    Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

  • Получить коммерческое предложение

    Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

  • Где купить?

    Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

  • Центр поддержки