- Issue
Recently we found an issue in UMAC 3.17 that after when Unity Pro/ECE V14.1 opens the converted application, a Syntax error occurs shown as below snapshot. Then all the sections which named in Chinese characters can’t be imported and need to be renamed.
So how to property import the section in this situation?
- Product Line
- Resolution
1> Unzip the program.zef file
2> Open the Unitpro.xef with a text editor like notepad
3> Find this line <entryvalue ident="unity.CharSet" value="2" /> and set the value to 2 (2 is for Unicode)
4> Zip the files again and rename the zip file with zef
5> Now you can open in Control Expert.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.