Проблема:
Параметры для настройки привода ATV320.
Линейка продукции:
Altivar 320
Окружающая среда:
Все преобразователи частоты ATV320
Причина:
Базовое программирование
Решение:
CONF>FULL>SIM
tFr= Максимальная частота
ItH= Тепловой ток двигателя (ток полной нагрузки)
ACC= Время разгона
dEC= Время торможения
LSP= Нижняя скорость
HSP= Высокая скорость
CONF>FULL>drC
bFr= Базовая частота двигателя 60 Гц
CONF>FULL>drC>ASY
nPr= Мощность двигателя (л.с.)
UnS= Номинальное напряжение двигателя
nCr= Номинальный ток двигателя (ток полной нагрузки)
FrS= Номинальная частота двигателя
nSP= Номинальная скорость двигателя (об/мин)
CONF>FULL>SET
CLI= Ограничение тока (максимальный ток, должен быть больше тока полной нагрузки, до 150% от тока полной нагрузки)
ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно используйте информацию на вашем шильдик двигателя для программирования.