Issue
BMXFTA152 cable pinout.
Product Line
X80 IO
Resolution
The BMXFTA152 has one 20-way removable terminal block and one 25-way SUB-D connector for ABE7CPA02/03/31 sub-bases.
The pinout is as follows:
(See attached pdf)
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан


Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.