Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Can I use voltage signal on AI3 of the ATV320?
Issue:
Customer has 40Vdc input connected on AI3 analog input of ATV320.

Product Line:
ATV320

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
ATV320 didn't follow the voltage input signal on AI3

Resolution:
No, AI3 input of the ATV320 only accept 0-20mA or 4-20mA current signal.