Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
What are the minimum and maximum ohm values for braking resistors for the ATV930 drives?

Article available in these languages: Испанский

Issue:
Needs ohmic values for ATV930 braking resistors.

Product Line:
ATV930

Environment:
230V up to 75KW, 480V up to 310KW, 600V up to 75KW, 690V up to 90KW.

Cause:
None.

Resolution:
See the attached document showing Min. and Max. ohm values.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
ATV900_Braking_IE04 600 Volt (1).pdf [412.75 KB]