Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV600: индикация наличия коммуникации по Modbus при помощи реле ПЧ

ПЧ ATV600 позволяют управлять выходными реле ПЧ по коммуникационной шине. Для этого используется переменная OL1R:

OL1RLogic outputs states16#145C = 5212
OL1RBit 0"R1" relay real image
Bit 1"R2" relay real image
Bit 2"R3" relay real image
Bit 3"R4" relay real image
Bit 4"R5" relay real image
Bit 5"R6" relay real image
Bit 6Reserved
Bit 7Reserved
Bit 8"DO1" logic outputs real image
Bit 9"DO2" logic outputs real image
Bit 10Reserved
Bit 11Reserved
Bit 12"DO11" logic outputs real image
Bit 13"DO12" logic outputs real image
Bit 14Reserved
Bit 15Reserved


Начиная с версии firmware v3.4IE35 ПЧ ATV600 возможно задать режим работы реле fallback mode при управлении по коммуникационной шине:

при задании в меню [Полная настройка] [Входы-выходы] [Релейные выходы] [Конфигурация R*] параметра R*F Вкл. запасного реле R*=Да при активации реле по коммуникационной шине (например, бит1 OL1R = 1 -- на катушку R2 подается напряжение) после пропадания коммуникации и аварийного отключения ПЧ с кодом SLF1 - с катушки реле снимается напряжение.

Таким образом, можно индицировать наличие связи по коммуникационной шине при подключении к контактам реле светового индикатора.