Начиная с версии firmware v3.4IE35 ПЧ ATV600 позволяют организовать переключение каналов управления и задания в случае прекращения связи по коммуникационной шине - fallback mode.
Пример настройки для Modbus RTU
В ПЧ настроена 1 группа каналов управления и задания на Modbus RTU:
[Полная настройка] [Управление и задание]
[Конфиг. зад. част.1] Fr1=[Modbus]
[Режим управления] CHCF=[Профиль I/O]
[Канал управл. 1] Cd1=[Modbus]
В качестве резервной группы настроена 2 группа каналов:
[Конфиг. зад. част. 2] Fr2=[Задание частоты с удал. термин.]
[Канал управл. 2] Cd2=[Клеммники]
[2/3-проводное управл.] tCC=[2-проводное управление]
[2-проводное управл.] tCt=[Изм. состояния] - для fallback mode только такое значение!
[Полная настройка] [Управление при неисправностях] [Контроль коммуникационной сети]
[Реак. на ош. Modbus] SLL=[Игнорирование]
[Fallback channel] AFFL=[Fallback to CH2]
При таких настройках в случае обрыва связи по Modbus ПЧ переключается на 2 группу каналов и управления.
Для визуальной индикации fallback mode можно:
3.Диагностика
[Диагностика] [Предупреждения] [Определение сигнальной группы 1]
Установить галочку на строке Fallback channel.
После этого на реле R3 (например) назначить Группа предупреждений 1:
[Полная настройка] [Входы-выходы] [Релейные выходы] [Конфигурация R3]
[Назначение R3] r3=Группа предупреждений 1.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан