Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV600: поведение реле с назначенной функцией "Готов"
Поведение реле с назначенной функцией  "Готов"/[Ready]:

если ПЧ находится в состоянии READY (Готовность), то катушка реле с функцией [ПЧ готов] rdY получает питание.

ПЧ ATV600 позволяет подключить внешний источник питания 24В (30 Вт) для питания контрольной части ПЧ. В этом случае при снятии силового напряжения ПЧ доступен для мониторинга по коммуникационной шине.
При отсутствии силового напряжения - ПЧ в состоянии NLP. Катушка реле без напряжения.

При подаче СТАРТ - ПЧ переходит в состояние ACC (разгон) и RUN (работа). При переходе из RDY в ACC катушка теряет напряжение.

Не надо использовать функцию реле "Готов" для индикации исправного состояния ПЧ. Нужно использовать функцию [Сост. "Неисправность"].