Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV320: ATV Logic - изменение параметра FBRM

Параметр CONF > FULL > FBM- > FBRM определяет способ запуска программы функциональных блоков:

[Yes] (YES): запуск при подаче силового питания ПЧ

[LIx] (LIx): запуск по фронту сигнала с 0 на 1 на дискретном входе, останов по фронту с 1 на 0.

[CDхх] (Cdхх): бит командного слова CMD при управлении по коммуникационной шине.

Если был установлен FBRM=YES, было выключено и включено силовое питание ПЧ - то для изменения FBRM нужно подключиться к ПЧ программой SoMove (кнопкой Connect to Device), остановить выполнение программы (FBCD=STOP) и после этого менять FBRM.