Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
ATV212: управление клапаном системы вентиляции
ПЧ ATV212 имеет встроенную функцию управления клапаном системы вентиляции.

Схема управления клапаном приведена ниже. Выходное реле ПЧ (FL или RY) коммутирует напряжение на привод клапана. Дискретный вход ПЧ (F, R, RES или VIA в режиме дискретного входа) может быть настроен на обратную связь от клапана.

image.png

Напряжение для управления клапаном коммутируется выходным реле ПЧ FL или RY:

image.png

Реле FL и RY имеют следующие коммутационные параметры:

image.png

Алгоритм работы функции показан на рисунке ниже:

ATV212 Damper.jpg

При подаче команды СТАРТ на ПЧ (команда пуска) назначенное для управлнения клапаном реле ПЧ активируется и коммутирует напряжение на привод клапана.
Мониторинг состояния клапана (обратная связь) производится в течение времени, задаваемого параметрами  F581/F582, после подачи и снятия команды СТАРТ. При несоответствии состояния клапана и команды СТАРТ ПЧ аварийно отключается с кодом Fd1/Fd2.

Пример настройки ATV212 для управления клапаном при помощи реле FL без обратной связи от клапана:

реле FL нужно настроить на функцию 68:

F132=68

image.png

Так как обратная связь от клапана в данном случае не используется, то параметр F580 должен иметь значение 0:

F580 = 0.

Напряжение для привода клапана нужно подключить на контакты FLA/FLC (нормально-разомкнутые контакты реле FL).