Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Почему мой преобразователь частоты серии ATV600/900 не восстанавливается после сбоя CNF после восстановления связи?


Проблема:
Клиент использует преобразователь частоты ATV630 с дополнительной картой Ethernet. Он имитирует сбой связи, отключая кабель Ethernet. В преобразователе частоты возникает сбой CNF. После повторного подключения кабеля Ethernet и восстановления связи преобразователь частоты остаётся в состоянии сбоя CNF и не возобновляет корректную работу.

Линейка продукции:
Преобразователи частоты серии ATV600/ATV900.

Окружающая среда:
Все протоколы связи.

Причина:
По умолчанию эта ошибка фиксируется и для её устранения требуется ручная команда сброса ошибки.

Чтобы неисправность сети связи (Communication Network Fault) автоматически сбрасывалась и работа возобновлялась при восстановлении связи, необходимо включить функцию Автоматический сброс неисправности (Automatic Fault Reset).

Перейдите из главного меню в Полные настройки (Complete Settings), затем в раздел Команды и справочные данные (Command and Reference).
Прокрутите вниз до параметра Тип 2-проводного подключения (2-wire type) и убедитесь, что он установлен в значение Уровень (Level).
Вернитесь в Полные настройки и перейдите в раздел Обработка ошибок и предупреждений (Error and Warning Handling).
Откройте меню Автоматический сброс неисправности (Auto Fault Reset) и нажмите OK.
Установите параметр Auto Fault Reset в значение Да (Yes).

После этого ошибка CNF должна сброситься, и нормальная связь возобновится, как только проблема с подключением будет устранена.