Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Is the M340 PLC compatible with Concept V2.6?

No. The M340 needs to use Unity Pro now called Control Expert. You can import the Concept .asc file into Control Expert and upgrade the Quantum to either the M340 or M580.