Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
What firmware version of the BMECRA31210 is required for the when using the Profibus module PMEPXM0100 in a remote drop?
Issue:
Minimum firmware version of the BMECRA31210 required when using the Profibus module PMEPXM0100 in a remote drop


Product Line:
PMEPXM0100, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
BMECRA31210 version V2.40 is required if the Profibus module is used in a remote drop.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Изделие:
Узнайте больше
Изделие: