Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Can the QO260GFI3W be used for 240Vac application?

Product Line:
QO Branch Breakers

Resolution:
Yes, the QO260GFI3W will work the same as QO260GFI for circuits without a load neutral. Connect the two hots to the two hot screws, connect the neutral pigtail to the neutral bar, and leave the load neutral screw empty.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Изделие:
Узнайте больше
Изделие: