Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Control Expert V15.3 CANopen DTM warning

Issue

When opening Control Expert v15.3 and the DTMs update it returns: “Warning: 0_2CANopenComm.USB_to_CANopenC000.1: DTMCatalogBuilder: AddDTMInfoToCatalog failed!”

Resolution

Uninstall the CXM DTM from add/remove programs then run setup.exe from the CXM Gateway DTM folder that is part of the v15.3 installation files (iso).