Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
¿El Keypad del VW3A1101 es compatible con la unidad ATV320?
Cuestión:
Compatibilidad del teclado VW3A1101 con ATV320

Línea de productos:
Altivar 320

Entorno:
Todo

Causa:
Compatibilidad

Resolución:
Sí, la unidad ATV320 es totalmente compatible con el teclado VW3A1101.
También puede utilizar las funciones ABRIR / GUARDAR AS para cargar / descargar de un ATV320 a otro siempre que los números de pieza y el firmware coincidan.