Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Cannot configure the Quantum 140NOC77100 Ethernet IP module.

The Quantum 140NOC77100 Ethernet IP module can be configured in Control Expert or Unity using the attached 'Unity Pro EtherNet/IP Configuration Tool'.

The 'Control Expert' or 'Unity' software must be installed prior to the installation of the 'Unity Pro EtherNet/IP Configuration
Tool'.

'Control Expert' or 'Unity' will need to be started using 'Run as Administrator' in order to open the 'Unity Pro EtherNet/IP Configuration
Tool'.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
Ethernet IP Config Soft V1 1.zip [20.68 MB]