Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Внешний вывод напряжения нейтрали (ENVT) на ComPacT NSX

Вопрос: Как измерить напряжение на нейтрали 3-полюсного ComPacT NSX?

Это соединение необходимо для точных измерений мощности на 3-полюсных автоматических выключателях, оснащенных расцепителями Micrologic 5 / 6 / 7 E, в установках с распределенной нейтралью. Оно может использоваться для измерения фазно-нейтральных напряжений и расчета мощности методом трех ваттметров.

Фазно-нейтральное напряжение всегда доступно для 4-полюсных автоматических выключателей, в то время как для 3-полюсных автоматических выключателей подключение Micrologic 5 / 6 / 7 E к нейтрали с использованием ENVT является обязательным. Это необходимо для обеспечения точности измерения активной мощности.

Поставляемые 3-полюсные аппараты ComPacT NSX снабжены готовым к подключению проводом для выполнения соединения ENVT. Этот провод имеет разъем для подключения внешнего провода со следующими характеристиками:

  • сечение: от 1 до 2,5 мм²;
  • максимальная длина: 10 м.

ENVT ComPacT NSX

Подключение датчика ENVT к Micrologic показано в инструкции (по ссылке) на стр. 6

Ссылка: NNZ4765307-02

​​​​​