Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
В чем разница между модульными устройствами защиты серий "Acti9", "Easy9" и "Resi9"?

Модульные устройства защиты от Schneider Electric представлены различными сериями, каждая из которых имеет свои особенности и предназначение:

  1. Серия Acti9: Данная серия является флагманской и предлагает широкий спектр функций и аксессуаров - от автоматических выключателей и шинок подключения до устройств защиты от дугового пробоя и контакторов. Acti9 уникальна тем, что соответствует требованиям двух стандартов: ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2) (промышленность) и ГОСТ Р 50345 (МЭК 60898-1) (непроизводственная сфера). Это позволяет применять модульные устройства этой серии в промышленных, жилых и административно-коммерческих зданиях.
  2. Серия Resi9: Устройства Resi9 относятся к оптимальному ценовому сегменту, что обеспечивает качество, надежность и удобство использования, соответствующее аппаратуре европейского производства. Серия представлена самыми основными функциями: аппаратами защиты от сверхтоков, дифференциальной защитой и аппаратами защиты от скачков напряжения и пожара, вызванного электродугой. Эти устройства разработаны специально для использования в жилых зданиях.
  3. Серия Easy9: Устройства Easy9 относятся к среднему ценовому сегменту, но при этом отличаются качеством, надёжностью и удобством использования, свойственным аппаратуре верхнего ценового сегмента. Ассортимент данной серии представлен аппаратами защиты от сверхтоков, скачков напряжения, аппаратами дифференциальной защиты, аксессуарами подключения и многими другими устройствами. Easy9 идеально подходит для применения в жилых зданиях и небольших коммерческих объектах.

Выбор между этими сериями зависит от конкретных требований вашего проекта и условий эксплуатации. Если вам нужна дополнительная информация или помощь в выборе, не стесняйтесь обращаться к нашей службе поддержки!