Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
		
Чем мы можем помочь сегодня?
Is it possible to use a ZBRA1-active antenna with the EcoStruxure Panel server?

Yes, ZBRA1 active antenna can be used with the EcoStruxure Panel server. However, ZBRA1 is not compatible with PowerTag field device.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Изделие:
Узнайте больше
Изделие: