Can I change the channel of ZBRA1 during commissioning with the EcoStruxure Panel server?
No, ZBRA1 only supports channel 11. That is why you should set the radio channel to 11 on the EcoStruxure Panel server while commissioning with ZBRT1/ZBRT2, if you want to use ZBRA1.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.