PME - How to add software logging for individual circuits on a native multi-circuit device type using Device Type Editor
Product Line
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 2020
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023
Power Monitoring Expert 2024
Environment
Device Type Editor
Resolution
Note: This procedure assumes the individual circuits are configured in the device type using the !!DeviceName_M##!! format. The example steps below configure software logging for Active Power for the circuits in the native EM4800-08 Wye device type:
1. Open File Explorer, then navigate to …\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\system\translators:
2. Copy the em4800_08_wye.ion and em4800_08_wye.xml files:
3. In File Explorer, navigate to …\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\config\translators.
4. Paste the em4800_08_wye.ion and em4800_08_wye.xml files into this folder:
5. Open Management Console > Tools > System > Device Type Editor:
6. File > Open, then navigate to …\Power Monitoring Expert\config\translators:
7. Open the em4800_08_wye.ion file.
8. In Device Type Editor, open Tools > Configure Software Logging:
9. Highlight each of the Real Power Total!!DeviceName!!_M0# measurements, then check the box for Log:
10. Click OK to close the window, then File > Save.
Опубликовано для: Schneider Electric Казахстан
Нужна помощь?
Инструмент для подбора продукции
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.