Управление электродвигателями

Преобразователи частоты Altivar
Преобразователи частоты семейства Altivar предлагают полный диапазон полностью протестированных и готовых приводных решений начиная с компактных моделей, заканчивая сложными комплексными решениями, которые изготавливаются под конкретные задачи заказчкика. Данные решения, спроектированные согласно Вашим требованиям, обеспечивают высочайший уровень надежности благодаря тестированию при максимальной нагрузке.
Узнайте больше о приводной технике
Устройства плавного пуска Altistart
Устройства плавного пуска и торможения семейства Altistart позволяют увеличить надежность и срок службы оборудования, а также сократить объем работ на производстве связанных с механическими и электрическими поломками асинхронных электродвигателей.
Познакомьтесь с полным предложением устройств плавного пуска семейства Altistart

Altivar 320
Компактный преобразователь частоты, спроектированный специально для машиностроителей. Преобразователь обеспечивает:
- Увеличение эффективности механизмов
- Широкие возможности управления
- Снижение стоимости конечного продукта
- Доступность в двух форматах: компактном и книжном для простоты установки и эффективного использования монтажного пространства.
Преобразователи частоты Altivar Process
Приводные решения Altivar Process это иновационный подход к управлению электродвигателями благодаря встроенным интелектульным сервисам. Преобразователи частоты этой линейки отличаются модульной конструкцией, превосходным охлаждением, компактными габаритами и самым низким уровнем гармоник в своем классе.