Моделирование фабрики ИИ: проверка мощности и охлаждения до разработки системы энергоснабжения

Цифровой двойник фабрики ИИ на протяжении всего жизненного цикла

Единый надежный источник достоверной информации для синхронизации систем управления инженерной, электрической и ИТ-инфраструктуры благодаря моделированию центров обработки данных с использованием OpenUSD.

Стабильность и безопасность электропитания

Поскольку энергопотребление кластеров ИИ резко изменяется, они являются нестабильными. Моделирование в системах ETAP и Omniverse позволяет командам безопасно тестировать сценарии неисправностей, защиты и переключения еще на этапе проектирования, что позволяет снизить риски.

Часто задаваемые вопросы

Масштабирование цифровых двойников на базе ИИ с помощью OpenUSD

В техническом документе объясняется, почему компания Schneider Electric поддерживает OpenUSD и NVIDIA Omniverse для создания цифровых двойников с использованием искусственного интеллекта на всех этапах жизненного цикла центров обработки данных.
Микросеть
Фабрика ИИ

От сетей до микросхем, от микросхем до охладителей — для масштабируемого искусственного интеллекта.

Проектирование

Проверенные типовые схемы центров обработки данных с поддержкой ИИ (ANSI/IEC) и руководство по выбору.

Электропитание

Архитектуры с напряжением 800 В постоянного тока, электропитание на уровне стойки и отказоустойчивая система распределения электроэнергии.

Жидкостное охлаждение

Прямое охлаждение чипа, иммерсионное и гибридное охлаждение для высокопроизводительных нагрузок ИИ.

Готовое решение

Модульные блоки и модули полезной площади (время готовности к эксплуатации).

Программное обеспечение

DCIM, планирование/моделирование, управление сигналами тревоги, кибербезопасность операционных технологий.

Нужна помощь?

Нужна помощь?

Инструмент для подбора продукции

Инструмент для подбора продукции

Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

Получить коммерческое предложение

Получить коммерческое предложение

Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

Где купить?

Где купить?

Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

Центр поддержки

Центр поддержки

Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.