Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Мы – платиновый партнер OCP

Проект Open Compute Project (OCP), созданный в 2011 году компаниями Facebook, Intel, Rackspace и Goldman Sachs, является совместным сообществом, специализирующимся на перепроектировании аппаратных технологий для эффективной поддержки растущих потребностей в вычислительной инфраструктуре. Являясь платиновым партнером OCP, Schneider Electric играет ведущую роль в формировании образа центров обработки данных будущего.
Подробнее
Logo representing platinum membership of Open Compute Project

Решение OCP Inspired™

Этот источник питания 2U 12 В пост. тока с возможностью установки в стойку, совместимый со спецификацией Open Compute V2, обеспечил соответствие требованиям OCP Inspired™. Основные особенности:
  • конфигурации N+1, 15 кВт N+1, или 2N, 9 кВт
  • Входной автоматический выключатель для двойной подачи питания
  • Возможность контроля до 2 полок с блоками BBU
  • Решение для подачи питания, определяемое программным обеспечением
Чтобы узнать больше, свяжитесь с нами, заполнив форму внизу этой страницы.
OCP Inspired PSU Gemini

Спецификации на систему IT Pod для центра обработки данных

Оптимизируемая конструкция системы POD создает масштабируемую и повторяемую архитектуру, упрощает инфраструктуру питания и охлаждения, облегчает вкатывание и выкатывание OCP стоек и максимально освобождает место.

Не удается найти то, что нужно?

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить информацию, техническую поддержку, подать жалобу или решить другие вопросы.
Обратитесь в службу поддержки

Нужна помощь?

Инструмент для подбора продукции

Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.

Получить коммерческое предложение

Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.

Где купить?

Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

 opens in new Window

Центр поддержки

Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.

Чат

У вас есть вопросы, или вам требуется помощь? Наша задача – помогать вам!