1. Как можно улучшить отрасль судостроения и судоходства?
Существует множество способов по внедрению инноваций и совершенствованию процессов в судостроительной отрасли и судоходстве. Для повышения эффективности операций и достижения устойчивого развития судоходная отрасль может использовать средства автоматизации, искусственный интеллект, машинное обучение и многое другое.
Поставщики могут использовать различные системы управления судоходством, решения по энергоснабжению для бесперебойной работы, цифровые решения и надежные решения для индустрии судоходства. Внедрение таких решений позволяет значительно улучшить эффективность судоходства, одновременно обеспечивая безопасность электрооборудования в судостроении.
2. Как обеспечить устойчивое развитие судоходства?
Чистое топливо — это ресурс судоходной отрасли, который может как ухудшить, так и улучшить балансовый отчет. Доказано, что добыча углеродного топлива будет иметь разрушительные последствия. Однако в судоходстве можно обеспечить устойчивость за счет принятия технологических мер по улучшению накопления и эффективности использования энергии, оперативных мер по повышению эффективности операций и возобновляемых источников энергии для снижения выбросов углерода.
Кроме того, операторы портовых терминалов и портовые власти могут эффективно интегрировать возможности берегового энергоснабжения, сводя к минимуму затраты и риски по проекту. Вы можете сделать это легко с помощью решения ShoreBoX™ от компании Schneider Electric, которое представляет собой предварительно спроектированное решение по энергоснабжению.
ShoreBoX™ представляет собой простую систему управления с переменными настройками, которая обеспечивает полную управляемость и производительность системы, при этом увеличивая время бесперебойной работы. Это одно из наиболее надежных решений в области электропитания для судостроения.
3. В чем важность наших решений для морской промышленности?
Отрасль судоходства может приспособиться к этой новой эре, приняв комплексные и технологически усовершенствованные решения для судостроения и судоходства. Компания Schneider Electric предлагает широкий спектр решений для судостроения, помогающих решать такие распространенные задачи, как эксплуатационная эффективность, устойчивость, безопасность и надежность.
EcoStruxure для морской промышленности и берегового питания — это комплексное решение, позволяющее контролировать энергопотребление на судах и обеспечить более существенную экономию электроэнергии. Архитектура, предлагающая решения на основе Интернета вещей для трех важнейших уровней: Продукты с функциями подключения к сети, управление периферийным оборудованием, а также приложения, аналитика и услуги.
Кроме того, компания Schneider Electric предлагает системы управления судном, решения по управлению скруббером, надежное электропитание с использованием ИБП и решение ShoreBoX™.