Распределение электроэнергии
В зависимости от стоимости сырой нефти, природного газа и электроэнергии приблизительно от 40 до 60% конверсионных затрат, не связанных с сырьем, на нефтеперерабатывающих заводах составляют затраты на энергию (топливо для нефтеперерабатывающих установок, электроэнергия на природном газе).

Управление энергопотреблением
Современные нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы используют энергоемкие технологические процессы. Такие крупные локальные электросети нуждаются для стабильной работы в специальных решениях по управлению энергоснабжением, поскольку стоимость одного отключения электроэнергии может превышать 10 млн долларов США.


Информационная статья
Комплексная система управления электроэнергией и технологическими процессами: Значение нефтегазовой промышленности.
Прочитать сейчас

Безопасное электроснабжение
Качество и наличие энергоснабжения являются ключевыми аспектами для многих критически важных областей применения. В важных промышленных секторах, таких как нефтегазовая промышленность, любой сбой энергоснабжения может поставить под угрозу безопасность производственных процессов, подвергнуть риску жизнь людей и привести к простоям.


Блог
Взгляд в будущее: Новые технологии бесперебойного энергоснабжения для морских нефтегазовых сооружений. Интеграция источников бесперебойного энергоснабжения (UPS) соответствующей мощности в сеть аварийного питания на платформе обеспечивает бесперебойную работу сети низкого напряжения и устройств, которые от нее зависят.
Часто задаваемые вопросы
Начните здесь для доступа к нашей базе знаний, чтобы получить ответы на более чем сто тысяч вопросов в режиме реального времени за считаные секунды.
Документы и файлы для загрузки
Техническая библиотека для поиска технических характеристик, спецификаций продукции и не только.
Мобильное приложение для клиентов
Загрузите наше приложение для мобильных устройств и получайте своевременную поддержку – везде и в любое время. Воспользуйтесь уже сегодня!