Оптимизируйте и упростите ваше решение по управлению электродвигателями с помощью наших специализированных архитектур, чтобы максимально повысить эффективность ваших операций и процессов.
Обеспечьте бесперебойную работу с помощью "умных" средств управления и защиты электродвигателей
Электродвигатели являются важными активами, а также крупными потребителями электроэнергии, использующими в среднем 60 % электроэнергии на промышленных предприятиях. Надежный, проверенный и утвержденный архитектурный подход к управлению электродвигателями повышает безопасность и производительность ваших электродвигателей, обеспечивая расширенное управление активами и энергоэффективность. Благодаря широкому ассортименту предложений, компетенциям и ноу-хау компания Schneider Electric может помочь вам создать устойчивое решение по интеграции электродвигателей в электрическую систему и промышленные процессы.
40%
Сократите время проектирования и выберите оптимальное решение для управления электродвигателями
20%
Оптимизируйте эксплуатационную готовность ваших электродвигателей с помощью проверенной ассоциации продуктов и управления активами
x4
Обеспечьте до четырех раз более быстрое восстановление после непредвиденной остановки
Архитектуры управления электродвигателями для вашего бизнеса
Оборудование
Узнайте о наших архитектурах решений по управлению электродвигателями для оборудования. Снижение и оптимизация затрат и повышение производительности вашего оборудования.
Наши архитектуры, ориентированные на технологические процессы и объекты инфраструктуры, позволяют повысить безопасность, энергоэффективность и сократить время простоев.
Здания
Воспользуйтесь нашими архитектурами решений по управлению электродвигателями специально для зданий и повысьте безопасность людей и активов, эффективность зданий и энергопотребление.
Устойчивость
Оптимизация управления электродвигателями — это устойчивый способ повысить производительность и при этом снизить энергопотребление и общие затраты.
Предложение по защите и управлению электродвигателями
1
Подача питания
1
Основанная на легендарных инновациях Schneider Electric, надежная серия Pact включает автоматические выключатели, переключатели, устройства дифференциальной защиты и предохранители мирового класса для всех стандартных и специфических областей применения.
TeSys, Altivar и Easergy представляют собой комплексное решение по запуску, управлению, защите и мониторингу двигателей и нагрузок низкого и среднего напряжения, включая прямой пуск, плавный пуск и управление регулируемой частотой вращения.
Установите и подключите все устройства к распределительному щиту серии Set или универсальным шкафам с помощью программного обеспечения для поддержки конфигурации, расчета стоимости и выполнения заказа.
Подключайте и интегрируйте любые устройства в системы EcoStruxure™ для машинного оборудования, зданий, инфраструктуры или технологических процессов с помощью самого современного и мощного программного обеспечения на базе инструментов.
Новые цифровые облачные платформы Advisor от EcoStruxure предлагают новые услуги для машин, оборудования или всего процесса, чтобы обеспечить максимальную эффективность и оптимальное состояние активов.
Основанная на легендарных инновациях Schneider Electric, надежная серия Pact включает автоматические выключатели, переключатели, устройства дифференциальной защиты и предохранители мирового класса для всех стандартных и специфических областей применения.
TeSys, Altivar и Easergy представляют собой комплексное решение по запуску, управлению, защите и мониторингу двигателей и нагрузок низкого и среднего напряжения, включая прямой пуск, плавный пуск и управление регулируемой частотой вращения.
Установите и подключите все устройства к распределительному щиту серии Set или универсальным шкафам с помощью программного обеспечения для поддержки конфигурации, расчета стоимости и выполнения заказа.
Подключайте и интегрируйте любые устройства в системы EcoStruxure™ для машинного оборудования, зданий, инфраструктуры или технологических процессов с помощью самого современного и мощного программного обеспечения на базе инструментов.
Новые цифровые облачные платформы Advisor от EcoStruxure предлагают новые услуги для машин, оборудования или всего процесса, чтобы обеспечить максимальную эффективность и оптимальное состояние активов.
Экономия энергии благодаря решению по управлению электродвигателями
Добейтесь экономии энергии с помощью эффективного решения по управлению электродвигателями и нашего цифрового приложения, которое дает вам аналитическую информацию и практические действия для оптимизации энергопотребления.
TeSys island, система управления нагрузкой с использованием промышленного Интернета вещей (IIoT)
Инновационное решение по управлению нагрузкой TeSys island делает машины более интеллектуальными и надежными, сокращая время выхода на рынок.
Altivar Process — частотно-регулируемые приводы, готовые для использования в промышленном Интернете вещей
Частотно-регулируемые приводы Altivar Process разработаны и сконструированы для использования в промышленном Интернете вещей.
TeSys GV для защиты управления электродвигателем
Обеспечьте бесперебойную работу ваших электродвигателей и повысьте защиту электродвигателя до 500 А с помощью линейки TeSys GV.
Платформа цифровых услуг EcoStruxure Machine Advisor
EcoStruxure Machine Advisor оценивает состояние активов, помогая производителям машин создавать оптимальные базовые условия для надежной работы оборудования.
Дополнительные материалы и инструменты
Конфигуратор EcoStruxure для устройств управления электродвигателями
Создайте свое комплексное решение по управлению электродвигателями для защиты и управления с прямым пускателем, устройством плавного пуска или частотно-регулируемым приводом.
Проектирование системы управления электродвигателями EcoStruxure
Откройте для себя уникальное приложение для концептуального проектирования и вычислений для архитектур управления электродвигателями высокой мощности.
Набор онлайн-инструментов, позволяющих быстро выбирать защитные устройства, проверять чувствительность приборов и рассчитывать параметры кабеля для применений с низкой мощностью.
У вас есть вопросы, или вам требуется помощь? Наша задача – помогать вам!
1. Что такое защита управления электродвигателями?
Электродвигатели имеют следующее базовое устройство: с одного края подается электропитание, а с другого — вращается ось (металлический стержень), что обеспечивает достаточный объем энергии для эффективного управления машиной. Кроме того, электродвигатели потребляют значительную часть электроэнергии на промышленных предприятиях. Поэтому для повышения производительности и безопасности электродвигателей важно иметь тщательно спланированный и проверенный подход к защите электродвигателей и управлению ими.
Защита управления электродвигателями представляет собой усовершенствованную систему, которая предотвращает многочисленные повреждения пускателей электродвигателей (например, однофазные замыкания, замыкания на землю, высокое или низкое напряжение питания, перекос фаз, заклинивание механизмов, чрезмерная нагрузка и т. д.). Компания Schneider Electric предлагает широкий спектр решений по управлению и защите электродвигателей для зданий, машин и инфраструктуры. Эти решения помогут вам оптимизировать процессы и операции за счет сокращения простоев и повышения энергоэффективности.
2. Почему интеллектуальное управление электродвигателями имеет важное значение?
Мир движется по пути технологических и цифровых инноваций, которые помогают воплощать в жизнь идею сохранения энергии. Например, интеллектуальное управление электродвигателями позволяет smart-машинам контролировать энергопотребление и минимизировать незапланированные простои. Кроме того, оно обеспечивает надежную связь и функциональную совместимость с системами и зданиями для точного контроля и управления через интеллектуальные устройства. Кроме того, интеллектуальное управление электродвигателями оптимизирует диагностику, сокращает время программирования, повышает производительность энергосистемы и процессов, а также улучшает управление оборудованием, позволяя получать доступ к данным в любое время и в любом месте, где они необходимы.
В Schneider Electric мы твердо уверены в том, что должны развивать наши технологии таким образом, чтобы они отвечали вашим требованиям. Наши услуги по управлению и защите электродвигателей обеспечивают устойчивые и интеллектуальные решения по интеграции электродвигателей, такие как TeSys GV для защиты управления электродвигателями, EcoStruxure Machine Advisor для оценки состояния оборудования, частотно-регулируемые приводы Altivar с поддержкой промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things), TeSys Island для системы управления нагрузкой и т. д. Наша команда профессионалов также управляла работой над набором интеллектуальных систем управления электродвигателями, таких как EcoStruxure Motor Control Configurator, EcoStruxure Power Build Medium Voltage, EcoStruxure Motor Management Designs и т. д.