Kazakhstan

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

  • Default Alternative Text

    Автоматизация

    Оптимизация эксплуатационных показателей за счёт актуальных данных и сведений, получаемых через открытые платформы интегрированных систем

Вода течет из стыка между двумя большими трубами, управление водой.

Задачи

Привлечение и мотивирование сообщества путём модернизации инфраструктуры с внедрением водосберегающих технологий - Использование больших данных в целях бизнес-аналитики - Увеличение жизненного цикла основных средств и инвестиций в инновационные технологии - Внедрение интуитивных технологий в практику рабочего персонала - Комплексные технологии для повышения производительности
Работник водохозяйственного объекта

Решения по автоматизации

Применение открытых архитектур для обеспечения простоты, надёжности и производительности
  • Управление технологическими процессами

    Контроллеры процесса от компании, создавшей первый ПЛК и остающейся лидером по инновациям в этой области
  • Дистанционная телеметрия

    Оптимизируйте эксплуатацию своих удалённых объектов с помощью безопасных и надёжных решений для всех уровней от оборудования до офиса
  • Связь и кибербезопасность

    Гибкие и надёжные средства промышленной связи и решения по обеспечению её безопасности
  • Панели управления и операторские интерфейсы

    Надёжные, высококачественные и высокотехнологичные компоненты, позволяющие повысить производительность и снизить издержки
  • Программное обеcпечение для ЧМИ и SCADA-систем

    Решения на основе операторских интерфейсов для управления критически важными инфраструктурами с использованием разнообразных платформ и систем
  • Контрольно-измерительная аппаратура

    Технологические и аналитические контрольно-измерительные приборы, датчики, выключатели, позиционеры, регистраторы, контроллеры и беспроводные технологии
  • Автоматизация, модернизация и обновление

    Комплекс модернизационных мер для повышения надёжности и функциональности при одновременном снижении стоимости жизненного цикла и вредного воздействия на окружающую среду

Хотите проконсультироваться о наших продуктах и услугах?

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.