Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Что такое микросеть?

Микросеть — это автономная электрическая сеть, которая позволяет вам самостоятельно генерировать электроэнергию на месте и использовать ее, когда она больше всего необходима. С этой целью микросеть отслеживает и контролирует подключенные распределенные энергоресурсы (DER) вашего предприятия, повышая при этом производительность, экологическую безопасность и отказоустойчивость. Микросети могут работать в режиме подключения к энергосети общего пользования или в отключенном (автономном) режиме. Когда энергосеть выходит из строя или цены на электроэнергию достигают максимума, в дело вступают микросети.
Три основных преимущества микросетей:
  • повышение экологичности за счет интеграции локальных возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнечная энергия;
  • снижение затрат на энергию за счет оптимизации потребления, хранения электроэнергии и ее обратной продажи в энергосеть в периоды пикового спроса;
  • повышение надежности, поддержание энергоснабжения вашего объекта во время отключений электросети.

Как работают микросети?

Микросеть позволяет свести воедино производство и потребление электроэнергии. В отличие от энергосети общего пользования, в которой электричество генерируется на центральной электростанции, а затем распределяется по линиям электропередачи протяженностью в сотни километров, в микросети электричество генерируется на месте. Для производства электроэнергии в микросети обычно применяется сочетание резервных дизель-генераторов и возобновляемых источников энергии, таких как солнечные батареи. Микросети могут использовать аккумуляторные системы для хранения электроэнергии и ее подачи во время отключений энергоснабжения или при пиковом потреблении.
Подробнее о работе микросетей

Где могут быть полезны микросети?

Сегодня организации всех видов переходят на микросети и распределенные энергоресурсы для получения финансовых и экологических преимуществ. Мы работаем с самыми разными клиентами: от муниципальных органов власти и военных баз до заповедников и вертикальных ферм. Микросети также могут использоваться в отдаленных районах с ограниченным или нулевым доступом к энергии для получения остро необходимых ресурсов. Микросеть позволяет любому предприятию, стремящемуся получить контроль над расходами на энергию, повысить экологическую безопасность и отказоустойчивость.

Сколько стоит микросеть?

Микросети сильно различаются по уровню сложности и размерам. Самое потрясающее для организаций — это то, что микросети могут быть практически бесплатными, так как подход на основе модели «энергия как услуга» (EaaS) исключает первоначальные капиталовложения. Более традиционный подход — микросеть на основе модели, предполагающей как капитальные, так и эксплуатационные затраты. В проектном режиме уровень капитальных затрат высокий, а эксплуатационные затраты низкие или полностью отсутствуют. В случае с бизнес-моделью «энергия как услуга» будут высокими эксплуатационные затраты. EaaS — это финансовая модель микросетей, которая позволяет избежать первоначальных капиталовложений. Как и в случае с моделью «программное обеспечение как услуга», вы избегаете капитальных затрат и вместо этого платите только за текущие услуги.

Свяжитесь с отделом продаж

Сформулируйте запрос, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей.
Свяжитесь с отделом продаж

Узнайте больше о программном обеспечении, услугах и продуктах для микросетей

 

Источники бесперебойного питания (ИБП)

Solar panel

Управление электроснабжением в сетях с производящими потребителями

Современные предприятия все чаще выступают в качестве просьюмеров, то есть они не только являются потребителями, но и способны сами производить электроэнергию и контролировать ее.

image of solar panels with city in the background

Используйте солнечную энергию более эффективно

Узнайте о том, как благодаря микросетям компании могут сразу принимать решения, обеспечивающие экономическую выгоду и надежное электроснабжение.

Отзывы наших клиентов

Южно-Австралийский рынок продукции

Этот оптовый рынок свежих продуктов использует наши решения для микросетей с целью достижения амбициозных целей в области устойчивого развития, которые включают сокращение ежегодных выбросов парниковых газов на 32 %.

Автобусное депо Бруквилла

Развитая транспортная система округа Монтгомери, расположенного к западу от Вашингтона, зависит от парка электромобилей и микросети, которые имеют критически важное значение для долгосрочных климатических целей округа.

Ознакомьтесь с последней информацией о решениях для микросетей

Микросети: ответы на 10 ключевых вопросов

Хотите узнать основные принципы, на которых строятся микросети? Получите ответы на 10 ключевых вопросов о том, почему микросети необходимы.
A group of men leaning on a railing

Аккумуляторные батареи и микросети для повышения надежности электропитания

Узнайте, как распределенные энергетические ресурсы (DER) могут помочь в оптимизации затрат на электроэнергию, повышении отказоустойчивости и декарбонизации.
Solar panels in a field

Микросети и виртуальные электростанции

Узнайте, как микросети и виртуальные электростанции служат основой для эффективного партнерства, которое позволяет обеспечить более надежную и экономически выгодную электрическую инфраструктуру.
Solar panels and wind turbines in a desert

Как максимально снизить выбросы углекислого газа и сократить расходы

Изучите тенденции и технологии, которые способствуют переходу к зданиям с возможностями взаимодействия с энергосетью.

Заставьте энергию работать на вас

Узнайте о том, какое влияние оказывают распределенные энергоресурсы (DER) и как достичь нулевого энергетического баланса.

Реализация бизнес-стратегии за счет внедрения микросетей

Узнайте, как включить микросети в бизнес-стратегию компании.

Как ИИ помогает работе современных микросетей

Как ИИ влияет на оптимизацию энергопотребления? Узнайте, как современные системы микросетей способствуют достижению превосходных результатов.

Возможно, вас также интересует следующее:

Нужна помощь?

Начните здесь!

Найдите ответы на вопросы прямо сейчас. Подберите решение самостоятельно или проконсультируйтесь с нашими экспертами.

Обратитесь в службу поддержки

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить информацию, техническую поддержку, подать жалобу или решить другие вопросы.

Где купить?

Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

 opens in new Window

Поиск в часто задаваемых вопросах

Чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы, просмотрите раздел "Часто задаваемые вопросы" (FAQ).

 opens in new Window

Свяжитесь с командой службы продаж

Сформируйте коммерческий запрос онлайн и наш специалист свяжется с Вами.

Чат

У вас есть вопросы, или вам требуется помощь? Наша задача – помогать вам!

1. Решения для микросетей от Schneider Electric

Компания Schneider Electric предлагает эффективные решения для микросетей, сочетающие в себе системы управления периферийным оборудованием, продукты с функциями подключения к сети, приложения, аналитику и услуги. К продуктам с функциями подключения к сети относятся источники бесперебойного питания (ИБП), сетевые инверторы и гибридные инверторы. Приложения, аналитика и услуги включают в себя EcoStruxure Microgrid Advisor и EcoStruxure Microgrid Operation, а системы управления периферийным оборудованием — Harmony ST6 и EcoStruxure EV Charging Expert. Мы предлагаем воспроизводимые, масштабируемые решения для микросетей с поддержкой Интернета вещей и комплексные услуги, включая услуги по распределению электроэнергии.

2. Различные типы микросетей

В целом можно выделить три типа микросетей.

3. Различия между микросетью и интеллектуальной сетью

Микросети отличаются от интеллектуальных сетей. Микросеть — это самодостаточная локальная энергосистема, обслуживающая ограниченную территорию, например бизнес-центр, больничный комплекс и т. д. Она включает в себя распределенные источники энергии и множество нагрузок, которые могут работать параллельно с более масштабной энергосетью общего пользования. В свою очередь, интеллектуальные сети — это более масштабные электросети, которые могут регулировать потоки энергии от точек выработки до точек потребления. В их состав входят системы связи, автоматизации и ИТ-системы.

4. Проектирование микросети

Schneider Electric предлагает готовое к использованию решение, которое поможет вам спроектировать микросеть любого назначения. Наши готовые центры управления микросетями оснащены всеми компонентами, необходимыми для управления, контроля, учета электроэнергии и мониторинга мощности. Кроме того, наше программное обеспечение для управления микросетями — EcoStruxure — предлагает предварительно разработанные алгоритмы для стандартизации и обеспечения надежности функций.