Ознакомьтесь с пятью ключевыми аспектами управления электродвигателями
Экспертные услуги для применений электродвигателей
Расширенное управление электродвигателем
Управление ресурсами электродвигателей
Качество электропитания
Защита и управление электродвигателями
Как вы подходите к управлению электродвигателями?
Наш подход к управлению электродвигателями обеспечивает продукты и решения для применения в машиностроении, технологических процессах и зданиях. Это позволяет вам разрабатывать и подбирать оптимальные решения из нашего портфеля предложений, чтобы добиться устойчивой оптимизации капитальных и операционных затрат.
Веб-приложение для проектирования систем управления электродвигателями EcoStruxure™
Принимайте взвешенные решения в проектировании с помощью уникального приложения, созданного для концептуальной разработки и подбора оптимальных предложений. Оно выполняет широкий спектр расчетов — от параметров пуска электродвигателя до оценки качества энергоснабжения и возможностей энергосбережения, — помогая принять обоснованное решение для эффективного управления электродвигателями.
Конфигуратор EcoStruxure для устройств управления электродвигателями
Пошаговое онлайн-решение для конфигурирования пускателя электродвигателя. Настоящее руководство помогает создать комплексное решение, используя четыре доступные технологии: привод с регулируемой скоростью, устройство плавного пуска, прямой пускатель и платформа TeSys Island.
Ознакомьтесь с применениями решений по управлению электродвигателями
В каждом сегменте представлены различные решения — от прямых пускателей и систем защиты до устройств плавного пуска и частотно-регулируемых приводов, которые разработаны с учетом ваших ключевых приоритетов.
Изучите наши предложения для машинных применений
Ознакомьтесь с нашими архитектурами решений для управления электродвигателями, которые помогут снизить затраты и повысить производительность оборудования.
Узнайте, как решения для управления электродвигателями могут повысить эффективность и устойчивость...
Экологически устойчивое управление электродвигателями
Оптимизация управления электродвигателями — это устойчивый способ повысить производительность и при этом снизить энергопотребление и общие затраты. Ознакомьтесь с нашим электронным руководством, чтобы глубже понять, какой эффект дают комплексные решения по управлению двигателями.
Быстро и легко находите подходящие продукты и принадлежности для ваших условий применения.
Получить коммерческое предложение
Получить коммерческое предложение
Заполните заявку онлайн, и с вами свяжется наш эксперт.
Где купить?
Где купить?
Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.
Центр поддержки
Центр поддержки
Находите ресурсы поддержки для всех ваших потребностей в одном месте.
1. Что представляет собой управление электродвигателями?
Управление электродвигателями обычно ассоциируется с их техническим обслуживанием, однако этим оно не ограничивается. Наш целостный подход к управлению электродвигателями помогает конечным пользователям, производителям оборудования и проектировщикам справляться с вызовами в области механики, электротехники и технического обслуживания. Это включает задачи управления двигателями, выбора и расчета оборудования, корректировки коэффициента мощности, снижения гармонических искажений и обеспечения непрерывности работы.
Наши решения поддерживают устойчивую интеграцию электродвигателей в электрические системы для промышленных, машиностроительных и строительных применений. Основываясь на пяти ключевых принципах, они включают в себя экспертные услуги и программное обеспечение для работы с электродвигателями, передовые технологии управления электродвигателями, улучшение качества электроэнергии, системы защиты и управления, а также управление ресурсами. Эффективное управление электродвигателями помогает снизить их влияние во время запуска и эксплуатации, улучшить качество электроэнергии и производственную эффективность, сократить затраты на внеплановый простой и обслуживание, устранить избыточные складские запасы и многое другое.
2. Решения по управлению электродиватеглями от Schneider Electric
Наши решения для управления электродвигателями основаны на тщательно разработанных и подобранных передовых технологиях, надежных архитектурах силовых систем, конфигураторах управления двигателями и инструментах проектирования для машин, процессов и зданий.
Наши архитектуры делятся на две основные категории:
Цифровая архитектура — ориентирована на производительность, полностью подключена и обеспечивает прозрачный доступ к данным. Она играет ключевую роль в эффективном управлении энергоснабжением и качеством электроэнергии.
Базовая архитектура — предлагает сбалансированную производительность и включает решения на основе контакторов, устройств плавного пуска и преобразователей частоты.
3. Каковы преимущества нашей программы управления электродвигателями?
Наша программа управления электродвигателями помогает поддерживать и управлять установками, обеспечивая принятие экономически эффективных решений в случае отказа электродвигателя. Это позволяет сократить время простоя и снизить затраты на электроэнергию, а также гарантировать доступность запасных электродвигателей.
Программа управления электродвигателями охватывает широкий спектр аспектов, таких как: питание электродвигателей, управление электродвигателямии и их защита, интеграция панелей управления двигателями, системная интеграция, управление ресурсами. Мы предлагаем простые, надежные и адаптированные системы управления электродвигателями, которые помогут вам удовлетворить требования самых сложных применений, включая транспортировку и упаковку материалов, обслуживание на месте и другие задачи. Кроме того, мы предоставляем возможность выбора класса термического срабатывания, а наши продукты сохраняют точность работы даже в экстремальных условиях окружающей среды, гарантируя достижение необходимого уровня защиты.